This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:12G-SGI.

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1981, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1440349/lmh1981-12g-sgi

器件型号:LMH1981
Thread 中讨论的其他器件:LMH1983CDCE6214

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

目前我们使用 LMH1981 + LMH1983来实现3G 同步锁解决方案。 但是、LMH1983支持148.5 MHz 的最大时钟输出、这不支持12G-SDI。 12G-SDI 时钟为297 MHz。 TI 目前是否拥有完整的12G 同步锁解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    我不知道 TI 有适用于12G-SDI 的新型 Genlock 器件。  

    如果要求仅在297MHz 上运行时钟、您是否可以添加时钟发生器以将148.5MHz 转换为297MHz?

    例如、

    LMH1981+LMH1983 + CDCE6214 -> 297MHz、148.5MHz、27MHz