This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:8秒后断电(无输入)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1436093/tpl5110-q1-power-down-after-8-seconds-with-no-input

器件型号:TPL5110-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPL5110

工具与软件:

在8秒无输入的情况下断电(重新触发时重置为0秒)。 当关断时、这对于低电流消耗很重要。 在下一个输入端上电。

任何 TPL5xxx 能够帮助完成此任务吗?

高电流消耗原始电路

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望使用 TPL5110芯片。

    我没有在电路中使用微控制器。

    我目前正在使用 LMC555CTP、但在中、2个月后会耗尽 CR2032 3V 220mah 电池电量。 请参阅下面的原理图。  

    了解电路。

    该电路将让3V 电压通过遥控器传输信号、电池通常使用两年。 当有运动或振动时、电路将"打开"遥控器。  在静止8秒后关闭电源、无振动。   

    在我当前的设计中、LMC555CTP 连接到振动开关。  如果我将其替换为额定电流为35nA 的 TPL5110、而电池的额定电流为130uA、则电池的使用寿命会更长。

    1.如何生成自动完成信号并设置时序以便不会复位?

    2.这是最合适的器件型号吗?  

    我的目标是尽可能降低电流消耗。

    我访问此链接并阅读有关使用 TPL5110的试验电路板的说明。 其声称 TPL5110使用的是20uA、但规格显示的是35nA。 为何有差异?

    www.adafruit.com/.../3435

    Ron 回答说、TPL5110在上电时使用更多电流来测试时序设置电阻器、这是一个1和完成电流。

    尽管20uA 没问题、但如果它能够设计得更低、效果会好得多。

    谢谢!

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    TPL5110在单次触发模式下可能正是您想要的。 不是必需的、每次触发 DELAY/M_DRV 引脚时、您都会获得一个 DRV 脉冲。

    在 Vcc 启动时、计时器将在电阻读数期间汲取电流至400µA。 之后、消耗的电流以 nA 为单位。  

    BTW、我看到您为同一问题发布了几个帖子、我将全部关闭这些帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!   

    1.是否有单稳态的示意图示例?

    2. Im 不确定 TPL5110是否会达到我想要达到的目标。   

    我将使用振动开关控制进入变送器的电源。 发送器通常持续工作2年左右。 它由3V 220mah 电池供电。  

    当此电路实际静止时、它将在8秒后关闭发送器的电源。

    一旦电路物理移动、它将立即接通电源。

    我使用过 LMC555CTP。 其额定值为130uA @ 1.5V 和180uA @5V。 电池持续了大约60天。 我需要它至少持续一年或600多天。

    3.您提到过,在电阻期间,定时器可以消耗高达400uA 的电流。 Im 担心它会使电池磨损。  

    A.这种电流消耗是否取决于它将要为其供电的电路的电流消耗?

    b:当检测到运动时、此(电源开启/关闭)电路必须为发送器供电。 Im 不关闭任何东西(例如微控制器)。 TPL5110什么时候会消耗35nA 电流、这个过程中什么时候会消耗高达400uA 的电流? 以及如何计算平均值。  

    c.这块芯片可以用吗、或者有没有更好的芯片?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、如果我将8秒延迟更 改为1分钟、那么电路在变送器静止后为其供电一分钟、而不是8秒、那么电路将使用更多还是更少的电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    Noel 目前不在办公室-请期待明天回复。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您让我知道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    在 Vcc 上电后、

    如果您向 DELAY/M_DRV 引脚发送脉冲、DRV 将变为低电平一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,我很抱歉,但我不能阅读底部的表格,它是非常模糊的。 您是否可以仅重新发送表?

    我仍然不清楚它所依赖的400uA、它将消耗该金额的时长以及是否可以减少。

    3V 220mah 电池可以使用多长时间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    如果始终连接电池、则"400uA"仅发生一次。 因此、AH 为400uA * t_rext、这是一个无关紧要的值。

    尝试单击图像、它们会以高分辨率打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、一旦电池连接到电路、这是它消耗400uA 电流的唯一时间、直到电池断开。 在其余时间、电流消耗仅为35nA 加上发送器。 这真是个好消息。 我可以通过单击图像清楚地看到表格。  

    非常感谢!

    我们已订购 TPL5110并将进行测试。

    我们可以保持外壳打开、直到我们获得成功设计、 以防我需要更多帮助吗?

    再次感谢你。  

    此致、  

    解决了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    您可以随时再次回复以获得更多帮助。 在更远的将来、主题可能会关闭、在这种情况下、只需点击"Ask related question"、即可准确选择我们离开的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 谢谢、如果案例照常关闭、我是否能够登录并查看所有主题帖? 以及如何共享该线程。 我很抱歉这是我第一次在主题上发布帖子、我不清楚您可以看到什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    您可以使用论坛的搜索引擎来查找旧帖子。