This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:LVDS 输出频率范围

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1439788/lmk00301-lvds-output-frequency-range

器件型号:LMK00301

工具与软件:

您好!

数据表功能说明 LVDS 频率范围为直流至2100MHz、但规格表显示 1.0GHz 至1.6GHz、而图7-2显示了 LVDS 输出摆幅(VOD)与频率范围间的关系(100MHz 至1.3GHz)。 那么、哪一个是正确的频率范围?

在该频率下、我们的输出频率范围为150MHz 到200MHz LVDS 信令。 它是否会导致任何问题?

我们已购买您的 EVB、并使用150MHz 转200MHz LVDS 输出对其进行了测试、它运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gajendiran、  
    直流至3.1GHz 是该频率范围。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入时钟范围还可以、但我更关心的是输出频率范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:  
    对于 LVDS、其格式如下:  

    取决于摆幅。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上表显示了最大输出摆幅。 LVDS 的输出频率如何?

    在下图中、我看到了153.25MHz 处的摆幅。 这意味着它可以在150MHz 上运行、对吧? LVDS 的输出频率范围是多少?
      

    它看起来像是在100MHz 至1GHZ 的条件下有效、但不清除数据表中的数据、请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:  
    否、附加的表 I 是 LVDS 的最大输出频率。  
    这两个值之所以如此、是因为最大输出频率因输出 摆幅而异。  

    1.6GHz 是输出摆幅(VOD)大于或大于250mV 时的最大 LVDS 输出频率。  
    当输出摆幅(VOD)大于或等于200mV 时、最大 LVDS 输出频率为2.1GHz。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    150MHz 到200MHz LVDS 输出将正常工作。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何疑虑、还可以使用 IBIS 模型进行仿真。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 这是最大输出频率。 LVDS 的最小频率如何?

    我们的频率范围是150MHz 至200MHz。 LVDS 输出的范围是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gajendiran,  
    我想我现在看到你的困惑。  
    我相信您对 DS 为何将1GHz 和1.5GHz 列为分钟感到困惑。  
    在确保特定频率范围的摆幅方面、DS 有点令人困惑
    所以换句话说、250mV VOD 可以保证在1GHz 到1.5GHz 的范围内工作。
    更多信息、请参阅此主题、我认为您在 LVDS 方面也会提出同样的问题。 如果情况是这样-我很抱歉直到现在才这么做。  

    (+) LMK00301:支持 LVPECL 频率-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛

    从功能上讲、LVDS 的工作电压范围为直流至2.1GHz。  
    如果这回答了你的问题,我将感谢你可以按下"这个解决我的问题"按钮:)  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设是 输出 LVDS 在直流至2.1GHz 的频率下工作?

    此外、250mV VOD 的最大摆幅保证在 1GHz 至1.5GHz 的范围内。 低于1GHz 呢? 我假设在低于1GHz 的频率下、摆幅电压不会是问题、对吧?  特别是150MHz 到200MHz?

    下图显示>350mV





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的- LVDS 在直流至2.1GHz 的频率下工作。  
    正如您在图7-2中所指出的那样、从150MHz 到200MHz 的摆幅也不是问题、应该大于350mV。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    LVDS 输出摆幅电压为350mV、一个单端(P 或 N)、对吧? 不是差分输出摆幅电压(VOD)、对吧?

    即 VOD=(Vout+)-(Vout-)

    VoD=(350mv)-(-350mV)=750mV 对吧? 依据 LVDS 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 单端输出摆幅为350mV。  

    谢谢!

    Michael