This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B 抖动性能

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318, CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1432680/lmk05318b-lmk05318b-jitter-performance

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK05318CDCM6208

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户在 ATE 应用中使用 LMK05318B 替换 Si570、客户制造了评估板、测得的 LMK05318B 抖动性能比 PLLatinum Sim 结果高得多。  

下面是客户原理图和测试结果、如果客户原理图和测试方法有任何问题、您会帮助审查吗?

e2e.ti.com/.../3680_5F00_AGShuttle_5F00_01.pdf

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我将开始查看客户原理图并测试其配置、以了解与 PLLatinumSim 相比、我看到哪种类型的抖动性能。
    我下周会给您回复。

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    对于抖动性能、在示波器与 PNA 上进行测量将导致抖动性能存在很大差异。 与使用示波器进行测量相比、PNA 将更加准确、并且抖动更少。 下面是指向应用手册的链接、其中包含有关抖动测量信息的信息 https://www.ti.com/lit/an/scaa120b/scaa120b.pdf。

    您能否提供所需客户产出的频率计划。  
    借助频率计划、我可以通过测试根据客户计划找出 PNA 的预期性能。

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:  

    请参阅以下 id 客户 TCS 文件、请帮助查看客户设置中的任何错误。  

    e2e.ti.com/.../LMK05318B-312.5MHz -_ 2D00_-_ 0789FD88_。tcs

    顺便提一下、从您提供的文档中可以看出、TJ 大约为 17.763ps。 是这样吗?  

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我所链接的应用手册是示波器或 PNA 上测量抖动之间差异的示例。 但与应用手册中使用的 CDCM6208相比、LMK05318的总抖动预计不会是17.763ps。

    我将进行测量、并在本周结束时向您提供预期的抖动。

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    使用 TCS 文件 I 中提供的配置、生成了 OUT0的相位噪声图、 其中使用频率为24.576 MHz 的 XO 的312.5 MHz 输出。 我们将信号发生器用于 XO 频率。

    对于总 rms 抖动、 大约为56fs。 下图是数据的相位噪声图



    根据 XO 信号的质量、该抖动可能会 发生变化。 PLLatinum sim 的计算采用理想的 XO 输入。


    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    非常感谢、如果客户有其他问题、我们将与客户确认。  

    谢谢、此致

    Eddie