This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74SSTV16859:逻辑论坛

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1439904/sn74sstv16859-logic-forum

器件型号:SN74SSTV16859

工具与软件:

您好!  

您能否告诉我 Pn  CSTV3285GKFREP 与 CSTV32852GKFREP 之间是否有区别 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alssya:  
    您在哪里找到了这些 PN?  
    这些似乎并不存在于我们必须查找 PN 的任何内部工具中。  
    我找不到两个 PN 的单一基准。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我能够在 Digikeys 网站上找到它以及数据表。  我的客户还向我提供了  CSTV3285GKFREP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SN74SSTV32852_2D00_EP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alyssa:  
    经过对这款器件进行一些研究、结果证明其在几十年前已停产。  
    我们删除了数据库中的每个实例。  
    即使在 Digikey 上、它也显示为已停产。  

    即使我们仍然有 DS、我也无法提供相关支持-如果客户设法获得 IC + DS 的支持、他们将需要评估差异。  

    我现在要将该主题标记为已关闭。  

    此致、  

    Vicente