This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:杂散、带 MASH

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1438920/lmx2572lp-spurious-with-mash

器件型号:LMX2572LP

工具与软件:

您好!

设置如下所示。

杂散如下所示。

在图中、Fout%Fosc 是12MHz 偏移。 是这样吗? 不是26.4MHz?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。  这应该是到最近整数边界的距离。  我们可以声称、此410.4 MHz 是远离38.4 MHz 倍数的26.4 MHz、但它也是来自整数倍的12 MHz。  因此应选择12 MHz。

    我将更新 PLLatinum Sim、以包含振荡器、所以我会解决这个问题、但它可能会在12月推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dean:

    感谢您的回答。

    在图中、12MHz 最高。

    我混淆12MHz 杂散是最高还是26.4MHz 杂散最高。

    在 Fout%Fosc 和整数倍中、哪一个最高?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    仿真预测12MHz 杂散为-130dBm、该杂散超小。 在26.4MHz、预计该电平会更小。

    实际测量中在26.4MHz 偏移处没有看到任何杂散。