This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:非易失性修改

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1440608/lmk04832-non-voilatile-modifications

器件型号:LMK04832

工具与软件:

您好!

LMK04832是否具有允许对其寄存器的加电状态进行非易失性修改的任何特性? 是否有类似的器件在这一个不具有此功能的情况下能够实现此功能?

谢谢!
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  
    遗憾的是、LMK04832没有非易失性存储器选项。 我们对此有几个要求、因此我们将牢记这一点。  
    我知道有外部 EEPROM、以前我对使用 I2C 的其他时钟器件有过查询、简短的回答是允许、但我们不对此提供任何支持、TI 也不生产这些外部存储器 IC。  
    如果您找到了 SPI 外部闪存、那也没问题。  

    我们的 DPLL (网络同步器)可执行模拟抖动清除器执行的大多数连接并确实支持 EEPROM。  
    时钟网络同步器产品选择|德州仪器 TI.com

    此致、  

    Vicente