This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:输入功率和输出功率

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1439730/cdclvd1204-input-power-and-output-power

器件型号:CDCLVD1204

工具与软件:

您好!

我有输入功率为10dBm 的120MHz 射频频率。 我可以在 INP1上提供该频率并以相同的功率输出从所有通道获取输出吗? 请告诉我是否发生了任何损失。

——

Khagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khagesh:  
    这是一个 LVDS 输出缓冲器、因此输出摆幅通常如下:  
    10dBm 为 2Vpp。  
    LVPECL 单端输出摆幅约为800mV、差动为1.6V。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您的意思是我们将必须使用 LVPECL IC?
    以及输出功率。 我是否会在所有通道上获得10dBm 的输出功率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khagesh:  
    则不会获得10dBm。  
    正如提到的、您将获得略高于8dBM 的值。  

    您的接收器输入要求是什么?  
    您是否要求最小10dBm?  

    此致、  

    Vicente