This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:我无法在多路复用器引脚上看到脉冲信号

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1440696/lmx2491-i-can-not-see-the-pulse-signal-at-muxout-pin

器件型号:LMX2491

工具与软件:

你(们)好   

我们在 LMX2491上使用了一个  示例、我将波形配置为继续锯齿 波形。并且使用示波器测试 VTUNE 引脚、可以看到锯齿波形、μ s、周期时间正确

但测试多路复用器引脚仍然为 高电平、我看不到 脉冲 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao:

    我无法看到您的图片、请重新发送。

    您为 MUXout 选择了什么选项?

    确保 MUXout 引脚设置为输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您为 MUXout 选择了什么选项?

    -->输出 DLD&CPMON 正常

    确保 MUXout 引脚设置为输出。

    -->"是"

    3、我想把绿色的普拉斯信号输出给 FPGA、如下图

     

    LMX2491是否可以生成比 线性调频脉冲之间有延迟时间的信号更低的信号、您可以帮助我配置该寄存器在线性调频脉冲之间有延迟时间吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao:

    我不知道什么是延迟字、它不是我们的器件。  

    如果要输出信号来指示斜坡的启动、则可以使用 FLAG0和 FLAG1引脚。

    有关详细信息、请查看 EVM 用户指南。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snau160