This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2486:高频输入引脚之前电阻器和电容器的影响

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1432617/lmx2486-the-effect-of-resistor-and-capacitor-before-high-frequency-input-pins

器件型号:LMX2486

工具与软件:

LMX2486的数据表表明、应在高频输入引脚前面放置一个39Ω 电阻器和一个27pF 电容器。
此电阻器和电容器是否会影响环路滤波器的带宽和相位裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的渡边山:

    也就是说、指从 VCO 到 PLL 的反馈路径、而不是环路滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的回答!  

    反馈信号的相位是否被电阻或电容延迟?
    我 认为、如果相位延迟太大、PLL 将无法正常工作、反馈将无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的渡边山:

    是的、也许会有一个小的延迟、这是由 R 和 C 以及距离的影响造成的、但是这个延迟无关紧要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:  

    感谢您的答复。 我理解了内容。

    此外、我想提出以下几点。

    ・R10增大时、相位延迟是否会增加?

    ・Ω 是 FinRF 引脚的输入信号强度是否由周围 R 和 C 之间的分压器比率以及 IC 的输入阻抗决定?
    如果信号强度降至 FinRF 引脚的输入灵敏度(LMX2486为-10dBm 至0dBm)以下、来自 VCO 的输出频率是否会无法控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的渡边山:

    R8、R9和 R10构成一个 T 功率分离器。 C9只是一个直流阻断器。 这些组件没有任何问题。  

    如果解锁、则是环路滤波器不稳定、反馈信号过小、OSCin 信号过小或编程不正确。

    使用 MUX 进行调试。 例如、如果将 MUX 设置为 RF R/2、则应在 FTEST/LD 引脚上获得频率= 1/2相位检测器频率的信号。 如果您未看到任何内容、则说明 OSCin 信号过小或编程不正确。 要验证编程、请将 MUX 设置为 Logic High、FTEST/LD 应为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    我们目前正在设计一个通过连接 PIN 二极管来改变 VCO 输出信号功率的电路。

    当功率较大时、我们可以控制频率。 当功率很小时、我们无法控制它。   因此、我认为 oscin 或程序设置没有问题。

    我认为该问题可能是由太小的反馈信号导致的。

    如果是这样、我们应该做些什么来控制尽可能小的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San,

    Noel 目前不在办公室、请预计明天回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的渡边山:

     RFout 处(R9之后)的输出功率是多少? 这也是 RFIN 引脚的电源输入。 数据表要求最小-15dBm。

    您可以使用 MUX 来验证 RFIN 信号。 将 MUX 设置为 RF N/2、检查 FTEST/LD 引脚、您应该会获得一个频率= VCO/N/2的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    我很抱歉这么晚才答复。

    这是与典型应用不同的电路、但当 R10 (反馈电阻器)为300Ω 时、射频输出功率可以在-5dBm 至-12dBm 之间调节。 (如果低于-12dBm、则频率无法控制。)

    但是、当 R10为39Ω 时、射频输出功率可以在-7dBm 至-25dBm 之间调节。 (如果低于-25dBm、则频率无法控制。)

    为什么更改 R10的电阻值可以控制较小的功率?

    我已检查 FTEST/LD 引脚。 当功率降低且频率无法控制时、无法获取 VCO/N/2信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的渡边山:

    我不明白、我们怎样调节输出功率呢? 您是否有原理图?