This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555-MIL:LM555-MIL

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1441276/lm555-mil-lm555-mil

器件型号:LM555-MIL

工具与软件:

此器件的绝对最高结温是多少?  建议运行温度为70°C、但绝对额定值不包含结温信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    绝对最大额定值给出了最大功率耗散。 根据注释3、根据热阻、如温度较高、需要降低功率耗散、如 a 所示 150°C 最高结温