This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:输入时钟

Guru**** 2929150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1442942/lmk1d1204-input-clock

器件型号:LMK1D1204

工具与软件:

您好!

我发现差分输入与 LMK 缓冲器的输入侧交叉(所有 LVDS 晶体在引脚5处看起来为"N"、在引脚4处看起来为"P"、从而导致交叉)

是否有用于使用实际振荡器的 LMK1D 缓冲器的 EVM? 我想了解如何避免交叉路口。

我可以将振荡器放置在 PCB 的另一侧、但这会在路径中添加一对过孔。

我正在使用的 OSC 是 SG3225VAN100.000000M-KEGA3、但几乎所有振荡器都具有类似的引脚排列、会产生交叉参考。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    没有用于具有板载振荡器的 LMK1D 缓冲器线路的 EVM。

    您能否包括一张显示此串扰(一个输入一个、一个关闭)的示波器屏幕截图? 避免串扰最简单的方法是使用彼此不相邻的时钟输入、缓冲器上的相邻输入引脚可能会发生串扰、尤其是其中一个输入由板载晶体振荡器驱动时。

    谢谢!

    Michael