This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:LMK00338 (min) HCSL 输出的 V前线 不符合(min) LMK00334 CLKin0输入的 VCX3

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338, LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1443089/lmk00338-vcross-min-of-lmk00338-hcsl-output-doesn-t-meet-vcmd-min-of-lmk00334-clkin0-input

器件型号:LMK00338
主题中讨论的其他器件: LMK00334

工具与软件:

您好!

我的设计使用 LMK00338的 HCSL 输出以直接驱动 LMK00334的 CLKin0输入 、乍一看、共模电压范围似乎不兼容。  我有以下几点:

  LMK00340的 HCSL 输出是否与 LMK00334的 CLKIN0输入兼容且没有交流耦合电容器?

谢谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    HCSL 是基于电流的驱动器、因此只需调整分流终端的值即可调整电压范围。 目前、这些值为50欧姆、但您可以通过增大这些值来增大交叉电压的值(即使用100欧姆分流终端时、您的摆幅/交叉电压将加倍)。 借助此技术、您不需要为 LMK00334输入使用交流耦合电容器。 希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    Michael