This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:EVM

Guru**** 2898720 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3555-Q1, TLC555-Q1, TLC3555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1443027/tlc555-q1-evm

器件型号:TLC555-Q1
《主题中讨论的其他器件:TLC3555-Q1》、、 TLC555

工具与软件:

您好!

我的客户要求使用此器件的 EVM 进行评估。

我看到该器件没有 EVM、但 TLC3555-Q1有一个 EVM 具有相同的封装和引脚排列。

该电路板是否也可用于评估 TLC555-Q1?

谢谢!

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oscar、

    是的、这样可以

    您知道为什么优选 TLC555而非较新的 TLC3555吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我n´t 不知道、我猜他们选择 TLC555、因为它更便宜。

    这两款器件之间的主要技术差异是什么?

    更好

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oscar、

    TLC3555具有更宽的 Vcc 范围、更多的 VCC 值规格、VOH 得到改进。