This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:由于 TLC555、他的仿真文件只能模拟0-400us

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1440729/tlc555-his-simulation-file-can-only-simulate-0-400-us-because-of-tlc555

器件型号:TLC555

工具与软件:

 e2e.ti.com/.../final-_2D00_20241119_2D00_4.TSC

此仿真文件只能模拟0-400us、并且在添加更多时间时会出现 U12错误消息。 问题是什么? 如何求解、从而将仿真扩展到30ms 或更长? 否则、我们无法看到完整的波形。

我已经按照图片中的说明设置了它、但它仍然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuetong,

    首先修复这些错误。

    然后、解决未正确连接接地和模拟接地的问题。

    之后、我们可以帮助它运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了,但我意识到
    1、仿真很慢、很慢。
    2.仿真时间有限 仿真时间最长约为150ms、或者略高一些。 越长一点将报告错误、而不是收敛、无法达到第二个级别、

    e2e.ti.com/.../6864.FINAL.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuetong,

    我不确定警告错误是已修复还是已静音。 信号流主要是从左到右、因此我开始删除右侧的内容。 至光耦合器的左侧时、仿真运行良好且足够快。 我确实需要将 AGND 与 GND 相连、使用电流表来测量泄漏电流。

    这是左边部分;我将继续尝试补充内容。

    e2e.ti.com/.../final-_2D00_20241119_2D00_4-_2800_L_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuetong,

    我添加了 R55作为两个接地之间的虚拟元件、因为 TI-Tina 无法实现真正的隔离。  

    我将 R11更改为较低的值、因为我需要更高的光耦合器 LED 电流。

    我移除了 T11晶体管基极到发射极的短路导线。 这是很难找到,直到我看到它,然后它是非常明显。  

    这会进行仿真、但会很慢、因为存在快速计时器逻辑信号和慢速模拟斜坡。 唯一解决此问题的方法是分成更小的部分进行仿真。

    e2e.ti.com/.../8168.FINAL.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个文本格式的20ms 至70ms 结果文件。

    e2e.ti.com/.../20ms_2D00_70ms.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否研究和设置能使仿真更快运行的仿真参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还发现在 U11存在一个问题、根据计算结果、流经 AM3的电流应该是1.23/10k、但由于 U11的原因、该电流更大。 我尝试用 TL062CPWR 替换它、但 ae2e.ti.com/.../2514.FINAL_2D002D00_MODITY_2D00_SLOW.TSCfter替换后、无法模拟电路。 您能告诉我原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会探讨这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在进行仿真。 它应该在星期一之前完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在有什么进展吗? 有电流流入 U11输入端子、并且仿真运行缓慢。 可以尽快加快速度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想在313 Ω 输入端 PT100处输出为5V、 是否应该更改器件参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuetong,

    当然、U11上有输入电流。 数据表显示这是预期行为。 尝试使用一个没有这些二极管的运算放大器。  

    它可以通过单独测试部分或替换(将高频项替换为低频输出)来加快。

    如果我希望313 Ω 输入端的输出为5V PT100、 应更改设备参数?

    这是很好的认识。 之前、我认为没有输入、而您试图以最复杂的方式构建慢速斜坡输出。

    313欧姆输入时的5V 输出只是其中一半;我预计您在其他输入电阻下需要不同的输出电压。  

    是否考虑过使用线性隔离芯片? 让芯片来完成所有的辛勤工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种检查 U11电路的快速仿真方法。 这里很容易看到直流解决方案显示。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以用  此设备替换  

    光耦合器、设置为  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这样可以。