This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:支持 TICS PRO GUI 上的 SDO 设置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1441033/lmx1214-support-on-sdo-settings-on-tics-pro-gui

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好!

在 LMX1214中、我们将为我们的应用使用 MUXOUT SPI 回读输出(SDO)。 为此、我们想知道、应在 TICS pro GUI 中启用哪些选项?  我已附上一个图片供参考。 请检查并回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    该选项位于 User Controls (用户控件)页面中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    为了进一步说明 Noel 说的内容、您应该使 MUXOUT_EN 进入推挽模式以启用回读并将 MUXOUT 引脚设置为 SDO。 完成回读事务时、您可以将 MUXOUT_EN 引脚设置为0并将 MUXOUT_EN_OVRD 引脚设置为1、以对 MUXOUT 引脚进行 tri 状态-这将允许其他器件使用回读线路、直到再次启用 MUXOUT_EN。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Michael 的答复