This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74SSQEB32882:热冲击

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74SSQEB32882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1441461/sn74ssqeb32882-thermal-shock

器件型号:SN74SSQEB32882

工具与软件:

您好!

我是否可以知道   SN74SSQEB32882有热冲击报告? 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好、目录器件通常不会进行热冲击或振动测试-这主要为军用器件保留。  
    因此、我们没有此器件的冲击报告。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 网站似乎显示有以下报告、请与我分享一下吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    您是否要求提供测试条件?  
    遗憾的是、我无法与所有正在测试的参数分享完整报告。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    所以我们可以向客户提供 JESD22-A104此测试报告吗? 或者我们可以提供一些证书文件吗?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicente:

    或者您能向我们的客户提供测试条件吗? 我们的客户很好奇、为什么无法提供该报告。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  
    我们可以简单地说、我们已通过有关 JESD22标准的 TC 测试。
    不知道为什么客户需要一份详细的报告、而不是我们通过并满足要求  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是足够的吗? 这是按下下载按钮时生成的资质审核摘要报告。  

     e2e.ti.com/.../SN74SSQEB32882ZALR_2D00_0.pdf

    此致、  

    Vicente