This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:有关输出延迟的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1443775/tlc555-q1-question-about-output-delay

器件型号:TLC555-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户考虑将 TLC555-Q1用于新项目。

概念如下:

输入 na 应用到 TRIG 引脚。 它通常为高电平、在系统出现故障时下降至低电平。

如果系统能够避免故障情况、降压稳压器会恢复到高电平。

2.在从故障到正常状态的时刻,我的客户希望从输入高电平的上升沿开始,输出延迟2秒。

我的客户使用1Hz 方波和计算出的 R 和 C 值测试了这一概念、证明了它的作用。

但频率越来越长、他们找不到2秒的延迟。

请参见下面的波形;

-> 1Hz 输入的情况(我可以看到2秒的输出延迟。)

->输入0.2Hz 的情况

->输入0.1Hz 的情况

以下是我的问题;

1. TLC555-Q1是否符合上述客户理念?

1-1如果是、对于低于1Hz 的频率、应该考虑哪些因素?

1-2. 如果不是、您是否可以推荐其他可使输出延迟2秒的设备?

2.单稳操作和非稳操作有何区别?

我在第9页中看到了图6.6。 非稳态创建可以调整占空比(t_H 和 t_L)吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯