This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:SPI 接口和寄存器配置(2个)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1442904/lmx2820-spi-interface-and-register-configuration-take-2

器件型号:LMX2820

工具与软件:

您好!

如果有人对 LMx2820评估模块的 Linux 驱动程序感兴趣、我可以使用可正常运行的驱动程序。

这段代码来源于: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=319702

我添加了缺失的部分(位操作函数)。 然后、我使用分析器来捕获 Windows 驱动程序和生成的数据

与该驱动器进行比较、并开始扩散以验证对寄存器的 SPI 写入是否匹配、并在一定程度上清理驱动器。

我没有完成清理、因为大约

在测试过程的中途、驾驶员开始工作、因此无需完成清理工作、以使一些东西最少工作。

随附代码:

你需要 blinka 驱动程序来使用 ft232h 驱动程序,这里:" pip3安装--用户 Adafruit-blinka"然后"$ export BLINKA_FT232H=1"e2e.ti.com/.../lmx2820.py.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您提供这些信息、我将在本月剩余时间内保持此帖子开放、然后我将其转为常见问题解答帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。