This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6H:输出阻抗

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6H, LMKDB1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1443195/lmk6h-output-impedance

器件型号:LMK6H
主题中讨论的其他器件: LMKDB1108

工具与软件:

您好!

对于 HCSL 输出、应该将引线设置为85欧姆或100欧姆多少差分输出阻抗?  

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    对于 LMK6H HCSL 输出、布线应具有100欧姆差分阻抗。 如果布线未紧密耦合、也可以将每个通道布线为50欧姆单端。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您的快速响应。 我计划在系统中仅使用85欧姆差分阻抗布线。 这会对抖动性能产生很大影响吗?

    此致、

    Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    85欧姆差分阻抗通常仅用于 LP-HCSL 驱动器、传统的 HCSL 通常使用100欧姆差分阻抗、因为假定将使用50欧姆的端接电阻器。 如果布线和端接之间存在一定的阻抗不匹配、您将看到每个上升/下降沿在布线的传播延迟处发生反射。 所以本质上、布线越长、您将看到的性能就越差。 我在下面附上了一些 IBIS 仿真图、从这里可以看出阻抗不匹配的情况下、每个上升沿/下降沿后大约0.5ns 处会发生反射。  

    通过添加串联电阻(通常为17-33欧姆、 即使具有良好的阻抗匹配、也可以帮助防止过冲/振铃)或更改端接电阻值、可以改善这些反射。 更改端接值的一个缺点是、由于 HCSL 是电流模式驱动器、因此您的振幅会受到影响。 例如、15mA 输出电流将提供15mA * 50 Ohm = 750mV、但使用42.5 Ohm 终端时、单端摆幅降至637.5mV。  

    Z0 = 42.5 Ω、R = 50 Ω  

    Z0 = 50 Ω、R = 50 Ω  

    Z0 = 42.5 Ω、R = 42.5 Ω  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    感谢您分享这些仿真! 我计划将振荡器的输出连接到 LMKDB1108缓冲器、因此即使摆幅减小、也处于可接受的范围内。

    我还有三个问题:

    驱动器本身是否具有您希望与布线阻抗和端接相匹配的任何类型的输出阻抗? 或者您需要考虑匹配的仅仅是端接和布线阻抗吗?  

    2.如果阻抗不匹配,是否会影响抖动? 还是仅使用电压电平?

    3.您能否分享一个仿真、其中 Z0 = 42.5欧姆、R = 42.5欧姆、并且输出端有一个串联电阻器?

    谢谢!

    此致、

    Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    知道了、在这种情况下、如果您输入到 LMKDB1108等通用接收器、应该不会有任何问题。  

    HCSL 输出驱动器阻抗通常介于17和33欧姆之间、具体取决于器件。 本质上、驱动器是"超大"的、以解决长布线、交流耦合、不同的端接方案等问题、并且您可以通过添加串联电阻器来考虑与较大布线阻抗进行匹配。   

    2.在实践中,大多数测量抖动的相位噪声分析仪对反射和振幅都很敏感。 它们跟踪信号边沿的时序、因此任何反射或压摆率降低的干扰都会对抖动产生负面影响。 抖动性能下降程度将取决于 PCB 的具体布局、因此在不使用相关特定电路板进行实际实验室测量的情况下很难进行概括。  

    3.模拟结果如下,只需注意33欧姆的"理想"值可能会有所不同,具体取决于实际 PCB 的寄生效应和布局条件。 如果您有布局文件、我可以将其导入到仿真中、从而更真实地了解添加串联电阻器会如何影响波形。  

    17欧姆串联电阻:

    33欧姆串联电阻:

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的评分 我的所有问题都已经回答完毕。