This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318EVM:原始 SECREF 看起来非常奇怪。 此外、PLL 输出看起来很奇怪。

Guru**** 2890800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1442253/lmk03318evm-raw-secref-look-very-strange-also-pll-outputs-look-strange

器件型号:LMK03318EVM

工具与软件:

嗨、

LMK03318EVM 存在一些问题。 我们记得它在几个月前就开始工作了。 但现在时钟输出看起来很奇怪。 为了进行调试、我们正在研究 SECREF 输出、从而绕过 PLL。 SECREF 信号看起来很奇怪、如示波器屏幕截图所示。 我们还附加了 TICS Pro 的设置。 希望您能够帮助我们进行调试! :)

信号说明:

从示波器屏幕截图中可以看到以下信号

  • Ch2 (青色):时钟输出4。 在向导中设置为仅输出 SECREF
  • CH3 (粉色):时钟输出2。 在向导中设置为100MHz
  • CH4 (蓝色):时钟输出0。 在向导中设置为100MHz

屏幕截图:

输出屏幕截图:

输入屏幕截图:

示波器屏幕截图:

向导屏幕截图:

BR、

安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders,

    如何测量输出? 您是否正在使用 SMA 或探测电路板? 如果是探测、则在电路板上的什么位置探测?

    感谢您提供屏幕截图、还可以提供配置的寄存器转储吗? 这是为了确保我使用完全相同的器件设置进行基准测试。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cris、

    感谢您的快速回复。 很抱歉我迟到了。 这个周末没有检查邮件...
    输出连接至 SMA 至50 Ω 示波器。 我们还尝试探测晶体(我应该给您发送一个屏幕截图吗?)。

    我很快就会转储你的寄存器:)。

    BR、
    安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cris、

    正如所承诺的那样、寄存器转储用于生成示波器屏幕截图:
    e2e.ti.com/.../8080.HexRegisterValues.txt


    BR、
    安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders,

    感谢您的寄存器转储! 在 EVM 上使用您的配置时、我没有看到任何异常[请参阅下图]。 您的 EVM 上的某些内容是否可能已经返工?

    我们还尝试探测晶体(我是否应该给您发送一张截图?)

    是的、如果您能提供这些捕获结果、那就太棒了。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cris、

    在随附的屏幕截图中、我们叠加了信号以显示其波动。 CH2或 CH3是探测晶体。 Ch1为 OUT0、Ch4为 OUT4。

    我们唯一进行的改装是为 I2C 安装接头。

    BR、

    安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cris、

    我们认为示波器记录了混叠。 我们通过增加 然后、  所以、我们认为、我们是知情的。 感谢您的帮助!

    BR、
    安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders,

    是的,从最近的捕获,我同意这很可能是什么。 很高兴能够解决这个问题!

    此致!

    CRIS