This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A06A:启动时间

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A06A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1444114/tps62a06a-startup-time

器件型号:TPS62A06A

工具与软件:

您好!

我已看到最大启动时间为1ms、我了解最大值1ms 基于 "VIN= TJ 至+125°C、–40°C = 2.5V 至5.5V 的测试条件。典型值是 TJ = 25°C 和 VIN= 5V 条件下的值(除非另有说明)"

但是终端客户已经在大约0.5ms 的 启动时间内测试了许多样本。 人们想知道什么条件可能会使 TPS62A06A 的启动时间接近1ms (例如、 高温)。 因为他们更关心的电源顺序。谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    数据表中的最大值是在生产后测试许多器件后具有极高置信度的情况下不超过的值。 这不仅涵盖了温度和电压范围、还涵盖了制造差异。

    在测试同一生产批次的单个器件时、您很可能始终看到接近典型值的值。

    客户应用的电源时序限制是什么? 它们是否需要有保证的限值?

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    得到了、客户的条件非常接近1ms。 是否可以为启动时间提供 Relatvie 生成日志?  如果您可以与我们分享、客户希望了解分布式产品。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我发现超过15.000个单位的数据集显示501μs 的最小测量值和661μs 的最大值。 温度似乎产生的影响最大、温度越高=上升时间越长。

    此数据不能给出任何保证、但向您显示了到目前为止观察到的上升时间范围。

    此致、Werner