This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:SPI 从 CDC 或供应商模式初始化和读写源代码

Guru**** 2589560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1442455/lmx2820-spi-slave-cdc-or-vendor-mode-initialization-and-read-write-source-code

器件型号:LMX2820

工具与软件:

我正在寻找一些用 C 语言或其他语言编写 LMX2820 SPI 从模式(CDC 或供应商模式)的参考代码、以便初始化芯片并执行读/写。  提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    执行读取/写入不需要对芯片进行初始化、一旦芯片启用(CE 引脚为高电平)、就可以对其进行编程了。  

    我们没有示例代码、您可以使用 TICS Pro (www.ti.com/.../TICSPRO-SW) 来配置器件、并在文本文件中生成寄存器值。

    如果您发现以下配套资料有用、我可以按照文档中所述将脚本发送给您。

    www.ti.com/.../snaa409  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Noel:
    我知道 LMX2820的编程需要 TICS Pro 软件来对芯片生成一系列寄存器写入值。   
    我不知道如何通过 SPI 接口访问 LMX2820。  我假设 TI 提供了一个 LMX2820 Windows DLL (动态链接库)(以及可能显示如何将 LMX2820正确进行 SPI 初始化的示例代码)、允许我调用以对 LMX2820执行 SPI 写入和读取。  是否有这样的 DLL?
    否则、我如何通过物理方式"写入"到 LMX2820芯片寄存器、使系列得到 TICS Pro 产生的寄存器写入?  必须通过 SPI 或 I2C 接口进行通信。  在本例中、我想使用 SPI 接口。
    谢谢!
    -Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该团队在假期周末不在办公室。 请预计周一回复。

    谢谢!  

    Kadeem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    LMX2820使用 SPI 接口。  

    我们没有任何 LMX2820的特定 DLL 文件、如果您安装了 TICS Pro、有几个 DLL 文件、我不确定它们是否是您要找的。  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro

    仅供参考、下面是该器件的编程信息。