This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:TLC555QDRQ1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1445018/tlc555-q1-tlc555qdrq1

器件型号:TLC555-Q1

工具与软件:

我想设计的电路与输入波形变化相比、输出波形变化延迟为2秒、我正在考虑使用 TLC555-Q1。

不过、数据表似乎假设输入波形是恒定频率的方波。

在本例中、输入波形始终为高电平、在发生特定问题时降至低电平、然后在问题解决后再次恢复为高电平。

在这些输入波形条件下、TLC555-Q1是否适合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiwon、欢迎参加 TI e2e 论坛。

    您有一个很常见的请求。 本周我已经三次看到同样的请求。 在所有三种情况下、都没有对所需行为的完整描述。

    是这个列表吗?

    1) 1)高到低输入会导致2秒的输出。  

    2) 2)低到高输入会导致2秒的输出。  

    3) 3)如果输入在2秒仍在运行时发生变化、应该会发生什么情况?

    必须考虑所有输入情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然这三个请求确实是相关的、但我认为我的问题没有得到明确的答案。

    从高到低:无延迟

    从低到高:2秒延迟

    我们假设在2秒的延迟期间输入信号没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    济源市

    当输入变为低电平时、该电路的输出立即变为低电平。 只要输入保持低电平、输出就不会变为高电平。 输入变为高电平后、输出保持低电平2秒、然后输出变为高电平。 如果输入在至少2秒内未处于高电平、则输出始终保持低电平。  

    N1和 N2可以替换为具有开漏输出的逻辑缓冲器(或比较器)。 将 N3替换为逻辑反相器。   

    e2e.ti.com/.../TLC555-rising-delay-2s.TSC