This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:建议使用的合适器件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1446152/bq32002-suitable-device-recommend

器件型号:BQ32002
Thread 中讨论的其他器件:BQ32000

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户希望找到合适的器件来替代竞争对手 RX-8025T。 他们需要像 RX-8025T 这样集成晶体的器件。 您可以帮助推荐 TI 器件吗? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    我们没有集成的晶体 RTC。  

    在我们的 RTC 产品系列中、BQ32000和 BQ32002都需要外部晶体。