This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00301:625MHz 处的相位噪声图

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1438488/lmk00301-phase-noise-plots-at-625mhz

器件型号:LMK00301

工具与软件:

最新数据表中包含100MHz 处的3个相位噪声图、如 图7-21、22、23所示。 我想在625MHz 绘制 LVDS 和 LVPECL 的类似相位噪声图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将把它带到实验、并捕获明天的测量结果。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已进行测量。 首先、我对 CLK 源(SMA100信号发生器)进行了相位噪声测量:

    接下来、我进行了 LVDS 测量:

    最后、我进行了 LVPECL 测量:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    非常感谢您完成这些测量。 这部分符合我的要求。

    David