This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:关于 REFout EN 和 REFout 端口

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1444311/lmk00334-q1-regarding-refout-en-and-refout-ports

器件型号:LMK00334-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我们不使用 LMK00334-Q1的基准输出(REFout)。

该器件文档说明了可以通过1k Ω 电阻器等将 REFout 端口连接到 GND。

我们如何确定该电阻器值?

如果建议值为1k Ω、我们使用该电阻器。

在本例中、这个1千欧姆电阻需要多少瓦?

并且我们将 REFout_EN 端口设置为低电平、因为我们不使用 REFout 端口。

REFOUT_EN 端口在内部电路中具有下拉电阻器。

因此、我们认为 RFout_EN 端口可以开启。  

但我们需要将电容器连接到 REFout_EN 端口、因为这样可以避免影响噪声。

是否可以将电容器连接到此 REFOUT_EN 端口?

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队目前在美国度假期间不在办公室。 请预计在下星期一之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimura-San:  
    如果不需要 REFOUT、只需将 REFOUT 保持悬空并将 REFOUT_EN 拉至 GND。  
    REFOUT_EN 内部下拉电阻为~66k Ω。  

    请注意、1K Ω 至 GND 建议仅在您要求知道 REFout 状态或将其拉低时提供。  
    由于您提到过不需要 REFOUT、只需保持悬空并将 REFOUT_EN 拉至低电平、从而将输出状态设置为高阻态、

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente-San:

    感谢您的答复。

    我明白了。

    此致、

    木村彻