This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334-Q1:关于不使用输入和输出端口

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1444308/lmk00334-q1-regarding-no-using-input-and-output-ports

器件型号:LMK00334-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

该器件有一些输入和输出端口。 (CLKinXX 和 CLKoutXX)

但我们不会使用所有输入和输出端口。

关于"否使用"的输入和输出端口、我们希望通过50欧姆电阻连接到 GND、因为我们要避免不稳定的状态?

有可能吗?

如果该方法不可行、请就如何终止未使用的端口提出建议。

我需要端接输入和输出端口。

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队目前在美国度假期间不在办公室。 请预计在下星期一之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimura-San:

    您可以使未使用的输入保持悬空状态、也可以将各自的差动输入短接在一起(即将 CLKinX 和 CLKinX*短接在一起)。

    关于未使用的输出、请参阅数据表中的以下内容

      

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael-San:

    感谢您的回答。

    我再问一个问题。

    在8.3.3部分中、说明了任何未使用的输出端口引脚应保持悬空、并具有最短的覆铜长度、以更大限度地减小电容和电位耦合并降低功耗。

    但在9.2.2.1节中、它描述了 时钟驱动器应该被出现正确负载。
    –HCSL 驱动器为开关电流输出、需要通过50 Ω 终端的直流接地路径。

    对于未使用的输出端口、哪一项是正确的? (悬空还是通过50 Ω 连接至 GND?)

    如果可能、我们希望通过高阻抗电阻器(例如10k Ω)将未使用的输出端口连接到 GND、以避免不稳定并降低电流消耗。
    有可能吗?

    关于未使用的输入端口、我们将直接在 CLKinX 和 CLKinX*端口之间进行短接。

    此致、

    木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kimura-San、

    处理未使用的输出端口的正确方法是将其保持悬空。 第9.2.2.1节仅在使用输出时适用。 此外、如果您可以禁用任何不使用的输出组、那也是理想选择。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael-San:

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    谢谢!

    木村彻