This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:单环路模式元件修改

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1445884/lmk04832evm-single-loop-mode-component-modifications

器件型号:LMK04832EVM

工具与软件:

我想在单环路模式下使用 LMK04832EVM、其中单端时钟源将输入到 OSCin 端口。

EVM 用户指南显示"可以选择通过这些 SMA 连接器连接外部 VCXO、只需对连接到器件 OSCin/OSCin*引脚的元件进行少量修改。" 但是、我没有看到任何有关在单环路模式下使用 EVM 所需修改的元件的详细信息。

要启用此配置、需要修改哪些元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Colby  
    请参阅以下内容:  


    因此、在大多数情况下、您需要断开 VCXO 的电源、这可以通过移除 FB12来实现、但您还需要断开 LDO 为 VCXO 供电的电源、这可以通过移除 R238来实现。 如果不移除 R238、可能会导致 ESD 保护电路触发、并且在没有启用电流保护的情况下、电源突然汲取6A 电流。  

    此后、您可以移除 R69 (用于 VCXO 输出的0 Ω 跳线)并将其放置在 R72焊盘上、以便完成 SMA 连接器信号路径。  
    根据您使用的基准时钟源、终端有多种:  

    如果您要利用信号发生器的任何其他需要50欧姆负载的源的正弦波、则需要移除 C20和 C23、并在 R70上放置一个50欧姆的接地电阻。  

    主要的事情是断开 VCXO 的电源、并让 LDO 为 VCXO 供电。  

    在此之后、只是要确保您可以为您使用的任何参考时钟类型获得正确的端接。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente,

    感谢您的答复。  

    如果参考时钟是来自信号发生器的正弦波、我是否还需要移除 R64? 我是否需要对 OSCin_N 路径进行任何其他修改、使其看起来更像为单端终端而链接的数据表中的0.1uF 接地端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colby:

    是、对于单端未使用的输入、建议使用交流短路。

    此致、

    Vicente