This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:DPLL 配置脚本

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1445126/lmk05318b-dpll-configuration-script

器件型号:LMK05318B

工具与软件:

您好!

我们将能够为我们的产品配置"任意"PRIREF 频率(及相关带宽)的 LMK05318B。

起点是基准频率本身、从用户可配置文件(例如1Hz、10MHz、10.23MHz、40MHz 等)读取。

我们需要计算 DPLL 的所有相关寄存器、以便将其编程为以指定的基准频率运行。

通过对分数分频器寄存器进行一点复古工程、我能够了解如何更改频率。  

但是、改变频率也需要不同的带宽配置(参考频率的比率为1/100)。  

因此、基本而言、我们需要知道 TICSPRO 中配置脚本的工作原理、这样我们就可以计算其他寄存器的值。

或者、DPLL 相关寄存器的完整说明、因为编程手册缺少有关这些寄存器的详细信息。

有任何帮助吗?

谢谢

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该团队在假期周末不在办公室。 请预计周一回复。

    谢谢!  

    Kadeem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

     TICSPRO 中的配置脚本无法共享、但有一种权变措施解决方案。

    对于影响 DPLL 的寄存器、正确配置器件的重要因素是 TDC 频率、由于 PRIREF 频率和 TDC 频率之间存在分频器、因此我们可以将输入分频为某些 TDC 频率。 我们可以使用 TICSPRO 为 可以分频的不同 TDC 频率计算"x"的不同 DPLL 寄存器配置。 这样、我们可以拥有多个具有相同 TDC 频率的不同 PRIREF 频率、从而使我们可以针对多个输入频率使用一个 DPLL 寄存器配置。

    尽管根据输入频率范围、这样可能仍有一系列可能的 TDC 频率值。 但是、如果 TDC 频率在目标 TDC 频率的5%以内、即使 TDC 频率仅略有偏差、也应该能够使用相同的 DPLL 配置。

    是否有一系列可用 PRIREF 频率的值?

    祝你一切顺利。
    Kyle Yamabe