This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:器件频率范围内的噪声输出信号

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2572EVM, LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1440633/lmx2594-noisy-output-signal-across-frequency-range-of-device

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2572EVM、、 LMX2572

工具与软件:

对于一项设计、我目前正在调试 LMX2594、并且在器件的整个频率范围内、输出信号非常嘈杂且不干净。 之前、我使用的是 LMX2572、以前没有噪声信号问题、也使用 LMX2572EVM 和 LMX2594EVM 进行测试、而从来没有出现过这种情况。  

该设计中的两个 LMX2594芯片共享相同的布局、除了电源的一些细微变化以及在评估板上复制元件值和一般布局。 使用的是 A 输出和 B 输出、并且这两个芯片的所有输出上的信号噪声表现出非常类似的趋势。

我目前查看过:  

-该器件在整个频率范围内正确锁定,没有出现问题(使用逻辑分析仪和带有 MUXout 引脚的示波器进行验证,并使用频谱分析仪测量输出)  

-振荡器输入(单端)已经被测量,似乎对合成器来说很好。 由于示波器的限制、无法测量确切的压摆率、但根据发送的信号数据表、应约为1ns  

-稍微修改环路滤波器以查看信号是否有变化。 删除了 C4_LF (在 LMX2594EVM 数据表中)并在两次测量之间没有明显的变化

有人知道导致这个问题的原因吗、或者在进行调试时需要进一步研究这个问题吗?

下面是我之前描述的噪声信号和 LMX2572评估板输出的一些图像:  

LMX2594设计输出

LMX2572评估输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaden:

    射频输出引脚上是否有上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在使用 LMX2594评估板上的上拉系统、以及50欧姆的电阻器和电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden

    我们的团队目前在美国度假期间不在办公室。 请预计在下星期一之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaden:

    您是否能够使用 TICS Pro 对电路板进行编程、以验证这是否是软件或硬件问题?