This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:更改频率的序列

Guru**** 2759525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1444416/lmx2594-sequence-for-changing-frequencies

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好!

我对 LMX2594的寄存器设置有两个问题。

使用的条件为整数模式、无斜坡和无 SYNC。

以下内容是在数据表的8.5.2中编写的。

8.5.2频率变化的建议序列
建议的频率变化顺序如下:
1.更改 N 分频值。
2.对 PLL 分子和分母进行编程。
3.编程 FCAL_EN (R0[3])= 1。

问题1.
如果仅使用整数模式、是否可以不设置 PLL 分子和分母寄存器?
1.更改 N 分频器值。r36[15..0]
2.编程 FCAL_EN (R0[3])= 1。

问题2.
我想更改每个频率的输出功率。 改变频率时、以下序列可以吗?
1.更改 N 分频值。 R36[15:0]
2.对 OUTA_PWR 进行编程。 R44[13:8]
3.编程 FCAL_EN (R0[3])= 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队目前在美国度假期间不在办公室。 请预计在下星期一之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    要更改频率、请对这些频率相关寄存器进行编程、然后对 R0进行编程。 在本例中、您只需对 PLL_N 和 R0进行编程。

    电源控制不是 VCO 校准的一部分、您可以根据需要随时更改输出功率。 我建议将电源控制编程放在步骤1或步骤3。