This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:XO 频率偏移检测

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1444540/lmk05318-xo-freq-offset-detection

器件型号:LMK05318

工具与软件:

嗨、团队:

有没有寄存器可检测 XO 输入的频率?

是否有用于检测 XO 输入功率等级的寄存器?

是否有寄存器可用于设置 XO 输入的单端和差分模式?

B&R

Lijia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lijia、

    我们的团队目前在美国度假期间不在办公室。 请预计在下星期一之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    该器件具有 LOS_FDET_XO 来检测 XO 信号。 但是、该寄存器位只能检测 XO 信号的存在、但无法检测 XO 是否处于正确的频率。

    另一个有助于指示 XO 信号的寄存器是 BAW_LOCK。 当 BAW_LOCKDET_EN = 1时、如果 XO 处于正确的频率、则会以正确的频率(在锁定/解锁 ppm 阈值范围内)调整 BAW VCO 以锁定到 XO、从而导致 BAW_LOCK = 1

    目前 、该器件没有用于检测 XO 输入功率的寄存器。 请选择满足器件运行要求的 XO 输入。

    XO 输入缓冲器可配置为 SE 或差分的不同端接。 有关 XO 端接选项、请参阅数据表中的表2。

    此致!

    Riley