This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2694-LMX0 EP:使用时钟分频器电路时存在显著的谐波

Guru**** 2869500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2694EPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1447135/lmx2694-ep-significant-harmonics-present-when-using-the-clock-divider-circuit

器件型号:LMX2694 - EP
主题中讨论的其他器件:LMX2694EPEVM

工具与软件:

使用时钟分频器电路时、LMX2694EPEVM 上存在很明显的谐波。 这是否符合预期或我是否使用了正确的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道我是愚蠢的,输出试图是一个方波,而不是正弦波,虽然它甚至有谐波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    分频输出是方波、因此输出丰富谐波。