This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208:有关 LMK1D1208缓冲器输出问题的查询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208, LMK1D1204P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1430957/lmk1d1208-inquiry-regarding-lmk1d1208-buffer-output-issues

器件型号:LMK1D1208
主题中讨论的其他器件: LMK1D1204P

工具与软件:

尊敬的 TI 技术支持团队:

我目前正在从事 LMK1D1208缓冲器的原理图设计。 我已根据器件规格选择3.3V 单端 LVCOMS 信号作为输入。 但是、我遇到了一个问题、即某些输出无法正常工作(具体而言、输出0、2、5和7不产生任何信号)。 此外、我还附上了原理图设计供您参考。

我想了解这一问题背后的原因、并就如何解决这一问题寻求你的指导。

感谢您的帮助。

谢谢、此致、

Jiahui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiahui、  
    这绝对是奇怪的。  
    接收器是否为所有输出提供内部100 Ω 差分端接? 我在原理图中没有看到这一点。  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器是 SFP、其内部阻抗为100欧姆以进行匹配。 我认为问题不在这里;如果存在阻抗不匹配、结果可能是完整的信号输出或根本没有信号、而不是只接收部分数据的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图是接收器、一个 SFP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能需要通过电子邮件联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  
    您是在一个器件还是各种器件上看到过这种情况?  
    我想知道这是否是某种类型的孤立事件。  
    您可以发送电子邮件至 v-floresprado@ti.com :)  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、目前所有板(4)上都存在此情况。我一个月前向您发送了电子邮件、但未收到回复。 最近、当我查看 LMK1D1208评估板用户手册(如图所示)时、我发现一个有趣的问题、其中图中的输出0、2、5和7看起来与其他四个输出不同。 例如、ENOUT、NC、SCL、SDA 不在输出1、3、4和6中、而器件手册中未描述这四个输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望尽快得到您的回复,祝您一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出0、2、5、7不是、输出1、3、4、6是正常的、这与 SCL、SDA、NC、ENOUT 的存在或缺失完全相对应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该团队在假期周末不在办公室。 请预计周一回复。

    谢谢!  

    Kadeem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在非常重要的项目中使用此产品、但在测试期间、出现了如上所述的重大问题。 我希望能够得到您技术团队的支持、以便尽快解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 dong,  
    该器件原理图之所以如此标记是因为此设计可供此系列中的其他28引脚器件共享。"
    如果使用 LMK1D1204P、例如、引脚4为 NC、引脚3为 OE3、引脚24为 OE2、引脚19为 OE1、引脚12、18&25均为 NC。  
    您具有的确切 OPN 是什么? 您能给我发送一张 IC 顶部标记的图片吗?  


    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家

    左图是 IC 的顶部标记、右图是封装。 此致、Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:  
    我有点惊讶您是否拥有正确的部件。  
    如果设置正确、则默认情况下应启用所有8个输出。  

    如果您使用 EVM、则可以通过放置一个3引脚接头、然后使用差分探头检查输出来填充未使用的输出。  
    您手头是否有 EVM?  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我手头没有 EVM。 真正让我困惑的是、我的原理图设计(如图所示)是基于器件数据表、到目前为止、我还没有发现与数据表的任何冲突或遗漏。 您觉得我的原理图设计有什么问题吗? 此致、Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:  
    我看不到您的原理图有任何问题。  
    您遵循我看到的所有建议、唯一区别是电源去耦网络值。  
    您能否仔细检查并确保良好的电气接触、检查焊料是否与焊盘接触良好?  

    其他唯一的建议是尝试 ABA 交换-在这种情况下、您最好从 EVM 上获取已知良好的 IC、因为您可以测试功能、然后将其与定制电路板上的 IC 交换。 这样、您可以确定故障是出在 IC 还是针对特定的设计。  


    此致、  

    Vicente