This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:电流消耗

Guru**** 2855220 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832, LMK04828, LMK04828BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1445252/lmk04828bevm-current-consumption

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828、LMK04832、LMX2594

工具与软件:

我将在设计中使用器件"LMK04828B"。 使用 TICS 工具、可以计算 IC 的总功耗。 但是、如何计算(或者如何分配总电流)每个 VCC 引脚的消耗?
问题是、我对 VCC12_CG0和 VCC4_CG2使用专用的 LDO (500mA 输出电流器件)、以在这两组之间实现更好的隔离。 但其余的所有 VCC 引脚计划使用单个 LDO 供电、该 LDO 只能提供最大500mA、我不确定这对于所有引脚来说都足够了。 所以、请引导我。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、您好!

    我会很快回答你的问题。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、您好!  

    遗憾的是、我们没有 LMK04828BEVM 的该数据。 但是、LMK04832的 TICS Pro 条目确实会在单个引脚基础上提供电流消耗信息。 这并不会与 LMK04828的各个引脚消耗完全相同、但 LMK04832和 LMK04828属于足够相似的产品、因此 LMK04832的电流计算器应详细了解您计划使用的单个 LDO 是否足以为其余 VCC 引脚供电。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 LMK04832的消耗略高、但它有助于计算每个引脚的消耗量。

    我的设计中也在使用 LMX2594、是否可以考虑工具中显示的"近似电流"来计算芯片消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该可以提供对电流消耗的良好估计。

    谢谢!

    Michael