This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1216:时钟缓冲器的附加抖动

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1216, LMK1D1212, LMK1D1216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1442426/lmk1d1216-additive-jitter-of-clock-buffer

器件型号:LMK1D1216
主题中讨论的其他器件: LMK1D1212

工具与软件:

LMK1D1212和 LMK1D1216的数据表提供了156.25MHz 信号的相位噪声和附加抖动数。 是否有400MHz 的数据? 是否可以从可用数据估算400MHz 的附加抖动或相位噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genrikh:

    我明天会到你这里来

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我的问题有答案吗?

    谢谢!

    Genrikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genrikh:

    很抱歉耽误你的时间。 我们正在搬迁办公室、并仍在开放实验室。 我已找到用于测试的器件、并将在明天进行测量。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genrikh:

    我已经连接了两相噪声测量。 第一个是基线测量-它是 SMA100信号发生器输出的相位噪声图。

     

    第二个是来自 LMK1D1216EVM 输出的测量值。  

    LMK1D1216在400 MHz 时的附加抖动可计算为59.64fsec RMS、范围为12kHz 至20 MHz。  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    非常感谢! 很好的帮助!