This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:查询电流消耗计算

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX1214
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1443562/lmx1214-query-on-current-consumption-calculation

器件型号:LMX1214

工具与软件:

您好!

我们对 LMX1214电流消耗有疑问。  

进行了优化 1个 进行采样 输出  和功率设置是 4.  我已附上我当前的计算供参考。

 

  1. 计算上花费的时间 285 mA . 计算正确吗?  

请检查并确认计算电流消耗的正确方法以及确切值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:  
    您可以使用 TICSpro 来估算特定配置的电流消耗。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicente:

    仅针对更改电流消耗 缓冲模式。  的说明 分频器模式  无论输出如何变化以及我们在使用什么输出变化、该参数都保持不变 分频器模式 芯片组。 请检查并恢复  

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narender、

    我们的团队目前在美国度假期间不在办公室。 请预计在下星期一之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kadeem:

    温柔的提醒、期待您的团队回复提出的查询  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:  
    我看到您说对了-我向负责此部件 GUI 的 AE 报告了这一情况。  
    尽管如此、  
    如果仅启用一个输出、您的估算值也是准确的。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:  
    我们已在内部记下了这一点、并将在下次更新时进行修复。  

    此致、  

    Vicente