This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:20k 频域中的相位噪声问题

Guru**** 2568455 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1444823/lmk04806-phase-noise-issue-in-20k-frequency-domain

器件型号:LMK04806

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

CLKout3端口上的频域中存在20kHz 的相位噪声。 只有一个芯片有问题。 正常高度为-120dBc、错误值为-110或-115。

当客户重新配置 LMK04806的所有寄存器或关闭 Whloe 机器并将其打开时、问题会出现或消失、 并且是偶发的。

您可以帮助注册信息和原理图吗?

 e2e.ti.com/.../5025.LMK04806-config-which-can-not-be-locked-in-TI-EVM.tcs

e2e.ti.com/.../5025.LMK04806-clock-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该团队在假期周末不在办公室。 请预计周一回复。

    谢谢!  

    Kadeem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的答复。 期待您的回复。 客户需要明天进行整理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否提供显示该问题的 PNA 测量结果的屏幕截图? 您提到一个芯片出了问题。 您有多少个芯片没有出现此问题?

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    添加 PNA 测量曲线。

    您可以看到、有一个20k 以上的楼层。 它是随机的。 机器上电或所有寄存器复位后可能会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您发送 PNA 测量结果。 我想看看我明天能否在实验室中重现此问题。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasan:

    期待您的回复。