This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:无法获得所需的输出频率

Guru**** 2841290 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1444555/cdcel913-unable-to-get-desired-output-frequency

器件型号:CDCEL913
主题中讨论的其他器件:CLOCKPROCDCE913

工具与软件:

尊敬的专家:

通过 TI 的 Clock Pro 软件生成寄存器值并使用 ADB 对 IC 进行编程后、无法生成所需的63 MHz 频率。

下面随附的图像显示、即使我来自晶体振荡器的输入是20 MHz、我也只能生成3-4 KHz。




 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh、

    我们的团队目前在美国度假期间不在办公室。 请预计在下星期一之前回复。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh、

    请尝试使用此配置文件:

    e2e.ti.com/.../CDCE913_5F00_20MHz 63MHz

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    您共享的配置文件似乎未提供所需的频率。 我观察到3-4 kHz 的最大输出。 我使用 ADB 命令通过 I2C 应用这些值。

    您能否确认在配置过程中是否需要遵循特定的顺序? 如有任何进一步的指导、将不胜感激。

    感谢您的支持。

    此致、
    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh、

    您使用的是 EVM 还是定制电路板? 如果是定制电路板、您是否对其进行了重新设计以支持 CLK_IN 上的外部时钟而不是板载 XTAL 上的外部时钟?

    在完全使用该文件时、我没有问题。 我只需使用 ClockPro 按顺序写入寄存器。

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我们使用的是定制电路板。 下面随附了参考时钟电路的原理图。 我们正在接入 I2C 线路并对 IC 进行编程。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh、

    因此-如果您将 MUX1设置为选择 PLL 旁路而不是 PLL 输出、您是否看到来自 XTAL 的20MHz 已缓冲输出? 如果没有、则问题在于来文程序。

    您是否能够发送器件设置的寄存器回读?

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    即使将 MUX1设置为 PLL 旁路后、观察到的波形也保持不变。 但是、在移除 R240并将 MUX1设置为 PLL 旁路后、我们能够生成20 MHz 时钟信号。 尽管如此、发送所有寄存器值仍然不会产生所需的输出。

    此问题似乎与脚本有关。 您是否有经过验证的脚本或我们可以用来确认配置设置的任何建议?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh、

    除 Clock Pro 的配置文件(随附)之外、我们没有任何脚本或编程说明。

    获得20MHz 信号意味着器件在缓冲模式(默认)下正确运行。

    我建议通过监测 CDCE913侧的 SDA 和 SCL 波形来验证器件侧的 I2C 连接。

    或者、通过将板载 SDA 和 SCL 连接到电路板而非板载 CDCE913、CDCE913评估模块可使用 Clock Pro 与器件进行通信:

    可以根据您的电流寄存器写入过程检查此方法的波形、确保没有问题。

    谢谢!
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kadeem