This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:813可用于清除 TDM 总线中的抖动吗?

Guru**** 2751935 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE813-Q1, LMK04100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1447462/cdce813-q1-can-813-used-to-clean-jitter-in-tdm-bus

器件型号:CDCE813-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK04100

工具与软件:

尊敬的专家:

我客户的 TDM 主器件具有从器件无法忍受的高抖动。

BCLK 为12.288MHz、FSYNC 为48kHz。 它们都需要清除抖动、一个 CDCE813-Q1能否发挥作用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    jass、

    这将取决于所需的输出抖动。 对于性能较低的系统、CDCE813-Q1适合用作抖动清除器。 如果需要更好的性能、 LMK04100可能是更好的解决方案。

    CDCE813-Q1抖动性能(注意:这不是 RMS 相位抖动):

    LMK04100抖动性能:

    谢谢!

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kadeem、我们需要汽车产品、CDCE813-Q1对我们来说已经足够了。