This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:悬空唤醒引脚、DONE 引脚连接到控制器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1446916/tpl5010-floating-wake-pin-done-pin-connect-to-controller

器件型号:TPL5010

工具与软件:

您好!  

我需要在其中实施看门狗 IC TPL5010的一个跟踪器项目。 我没有额外的 GPIO。 我只有一个 GPIO、我计划与它连接在一起。  

我将以100ms 的间隔将 DONE 信号从控制器发送到看门狗 IC。 我将为看门狗设置500ms 延迟。 如果我没有读取唤醒信号、但不管我将向看门狗发送唤醒信号、该怎么办。 这样可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul:

    我不确定如何使用计时器、方框图会很有帮助。

    无论如何、TPL5010不是 WD 从器件、而是一个计时器向接收器发送周期性唤醒信号。 接收器收到唤醒信号后、必须发回 DONE 信号以对计时器做出响应。 如果计时器在时间间隔结束之前未接收到 DONE 信号、则会切换 RST 引脚、并且在再次接收到 DONE 信号之前不会有 WAKE 信号。 要使用计时器、我们需要三个 IO 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的控制器始终处于唤醒状态、因此理想情况下、我会尝试使系统独立于唤醒信号。 我举一个例子

    1.唤醒信号间隔- 500mSec

    2.完成信号间隔(与 WAKE 无关)- 100mSec

    我的控制器将发送固定间隔为100mSec 的 DONE 信号。 因此、理想情况下、在两个唤醒信号之间、看门狗 IC 将接收 不为0的 DONE 信号、这将不允许我的控制器复位。 如果我的控制器挂起并且不会在500mSec 的帧内发送任何 DONE 信号、看门狗会重置我的控制器。  

    希望它是明确的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul:

    我明白了、我认为它会起作用。