This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615EVM-CVAL:SYSREF 输出频率

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1447650/lmx2615evm-cval-sysref-output-frequency

器件型号:LMX2615EVM-CVAL

工具与软件:

我将使用10 MHz 正弦输入基准生成6.84GHz (通过通道分频器)、并通过 RFoutA 使用输出。

通过 RFoutB、 希望使用 SYSREF 输出来驱动我的支持电子设备。 我想生成90MHz 附近的 SYSREF 输出。 但是、由于 TICS Pro 中 SYSREF 分频器块的某些限制、我可以生成71MHz 或106MHz、中间不包含任何内容(附加 TICS Pro 设置的屏幕截图)。

在 SYSREF 块中、"Include Divide"和"Div_PRE"大致固定为在800MHz 和1600MHz 的可接受限值内生成的内插器。 使用"SYSREF_Div"并固定了"除以2"块。 如果设置为可用、则要么使用 SYSREF_Div = 4的106 MHz、要么使用 SYSREF_Div=6的71MHz、因此无法在中间频率设置。

是否可以在两者之间设置任何内容? 是否可以通过某种方式绕过固定的"除以2"?

如果存在限制、那么它只是实际硬件的软件限制还是限制?

请告诉我、是否有方法可以使用上述设置使频率更接近90MHz。

此致

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    遗憾的是、无法从该 VCO 频率获取9xMHz SYSREF。 TICS Pro 中的计算结果是正确的、可以是106.875MHz 或71.25MHz。