Other Parts Discussed in Thread: LMK05318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05318 工具与软件:
了解 LVCMOS 运行中的 LMK05318输出电压:
是否有更详细的 VOH 和 VOL 规格可用于其他/更低的输出电流? 在数据表中、这些值是针对1mA 输出电流指定的。

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Allen:
我们目前没有为其他输出电流指定 VOH / VOL。 另外、请敦促客户使用较新版本 LMK05318 B 、 因为我们不建议将 LMK05318 (非 B)用于新设计。
此致、
Jennifer