This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615EVM-CVAL:在频谱输出中观察到杂散

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615EVM-CVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1446360/lmx2615evm-cval-spurious-observed-in-spectrum-output

器件型号:LMX2615EVM-CVAL

工具与软件:

我将10MHz 输入参考用于 LMX2615EVM-CVAL 板。 我生成的输出频率约为6.84GHz、并观察到输出频谱。 在生成整数输出(6.840GHz)时、我观察到的杂散频带大约偏离中心频率3.7KH (及其倍数)。 分数输出(6.8346GHz)情况下未观察到同样的情况、在840Hz 左右观察到了小杂散。

在整数输出的情况下观察到杂散可能是什么原因? 为什么分数输出中没有出现相同的情况? 可采用哪些补救措施(对于 LMX2615)来获得干净频谱?  

我要连接上面的频谱输出供您参考。

请注意、10 MHz 输入基准本身具有干净的频谱、未观察到此类杂散。

此致

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    您能否提供 TICS Pro 配置?

    10MHz 时钟是正弦波吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

           PFA TICS Pro 配置。

    是的、10 MHz 输入时钟为正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    10MHz 正弦波不是良好的时钟源、但它应该不会带来问题。  

    我需要在实验中查看这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

        谢谢。 请告诉我你的观察,以及在我们结束时可以采取哪些补救措施来缓解这种情况

    此外、整数和分数输出的输出频谱(通常)有多相似/不同? 如果我们有一个简单的小数或一个大的小数、它能产生作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    在实验中、我没有看到问题、使用您的配置。 实际上、对于整数通道、频谱通常是干净的。

    整数通道:

    分次通道:

    使用10MHz 参考时钟时、建议使用 CMOS 时钟、因为压摆率会高得多、这有助于显著改善 PLL 带内噪声。 如果 CMOS 时钟不可用、请使用缓冲器将10MHz 正弦波转换为方波差分时钟。 详情请参见下面的链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa411

    此外、对于10MHz 输入时钟、请勿使用 OSCin 倍频器。 倍频器会在10MHz 偏移处产生较大的杂散。