This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:如何通过 lmx2594产生15dB 的衰减

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1445071/lmx2595-how-to-make-15db-of-attenuation-with-lmx2594

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2594

工具与软件:

您好!

我们使用的是 lmx2594。 我参考了其中的数据表、通过改变 OUTA_PWR 寄存器、我可以实现大约10dB 的衰减。 但在 X 带频率中需要15dB 的衰减。 这种芯片是不是有可能实现的。 如果是、我怎么能做到。   

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该团队在假期周末不在办公室。 请预计周一回复。

    谢谢!  

    Kadeem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    您可以使用 OUT_ISET 来获得更多几个衰减。 这就是器件的全部功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    我在 R45寄存器中看到了 OUT_ISET 位。 您能告诉我、如何使用 TICS pro 软件来使用 OUT_ISET 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    默认值为0、表示最大值 进行了测试。 您可以将其设置为最小值3、此时电流、输出功率将会更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    根据您的建议、我在 R45寄存器中设置了 OUT_ISET = 3、我还观察了电流图和输出功率的变化。 但是、这对我们来说是不够的。 请建议我们实现15dBm 的衰减。 我们需要在 x 带频率下具有大约-15dBm 至-10dBm 的 lmx2595输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    这就是我们所能做的全部、除非您接受断电输出 OUTx_PD = 1。