This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:如何设置时钟输入

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1448028/lmk04828-how-to-set-clock-input

器件型号:LMK04828

工具与软件:

您好!

在 LMK04828器件中、三个时钟输入(CLKIN0、CLKIN1、OSCIN)用作 EVAL 设计中的输入。 我们是否需要使用全部三个输入来生成输出?

请查看随附的 ADC EVM 图像。

在附加的图像中、输出生成第二对时钟输出、我们可以使用输出0吗?

此致、

Nandhini A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandhini、

    CLKinX 用作 PLL1的参考时钟、该参考时钟本身旨在驱动外部 VCXO。

    OSCin 是用于时钟分配的 PLL2的参考时钟。

    如果要清除抖动(双环路模式)、则需要一个 CLKinX 信号、该信号可驱动外部 VCXO、其带内相位噪声更低 、从而通过窄环路带宽衰减抖动。

    如果您已经有一个非常干净的基准、并且不需要抖动清除、则可以通过在单环路模式下运行而仅使用 PLL2来摆脱这种情况。

    当基准时钟和内部 VCO 不直接具有整数频率关系时、双环路模式也可用于频率转换。  

    此致、

    Vicente