This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:在多个频带下的输出功率不一致

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1449994/lmx2594-non-consistant-output-power-at-multiple-bands

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好!

  LMx2594在(5至10) GHz 频率下的输出功率为0dBm、在(10至14) GHz 频率下的输出功率为-10dBm。 我们还要求在(10至14) GHz 时具有0dBm 的输出功率。 您能告诉我如何实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharani:

    您的设置肯定有问题,我从来没有见过-10dBm 以上的输出.

    数据表中有以下图表,即使电阻器上拉,您也会得到>0dBm 的输出。