This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:原理图设计咨询 Ω

Guru**** 2651555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1447892/lmk04828bevm

器件型号:LMK04828BEVM

工具与软件:

嗨、先生 μ A
 
关于LMK04828BEVM的设计、从官网下载的User Gudie看、我们还有其他问题、主要集中在SPI逻辑控制和时钟配置上。μ A
目前项目应用如下:μ A
1、关于时钟配置管脚:CLKIN0、CLKIN1/FBCLKIN/FIN、OSCIN、OSCOUT/CLKIN2、SYNC/SYSREF_SYNC REQ如上图分配有什么问题吗?
2、SPI接口中、若PIN20(SDIO)做为SDI的话、哪个管脚为SDO?PIN6(SYNC/SYSREF_REQ)是否需要配合使用?
 
以上麻烦尽快回复、十分感谢!μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-您可以用英语发布吗?  
    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于 LMK04828BEVM 的设计、根据从官方网站下载的用户指南、我们还有其他主要侧重于 SPI 逻辑控制和时钟配置的问题。

    当前的项目应用如下:

    如上图所示、时钟配置引脚 CLKIN0、CLKIN1/FBCLKIN/FIN、OSCIN、OSCOUT/CLKIN2、SYNC/SYSREFREQ 的分配是否有任何问题?

    2.在 SPI 接口中、如果 PIN20 (SDIO)用作 SDI、那么哪个引脚是 SDO? 引脚6 (SYNC/SYSREFREQ)是否需要结合使用?

    请尽快回复。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhanxiang、  
     此引脚配置没有任何问题。

    2.如果需要、可以配置 CLKin_SELx 引脚进行回读。  

    此致、  

    Vicente