This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:使用外部100MHz OSC 倍频器与使用 LMX2820的内部倍频器是否有任何相位噪声优势?

Guru**** 2601865 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1449914/lmx2820-would-there-be-any-phase-noise-benefit-using-an-external-100mhz-osc-doubler-vs-internal-doubler-with-the-lmx2820

器件型号:LMX2820

工具与软件:

许多具有内部 OSCIN 倍频器建议的 PLL 器件不要使用更高的 fin、以获得更好的相位噪声性能。 这如何适用于 LMX2820?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    如果您的源是100MHz、我建议使用 LMX2820内部 oscin 倍频器使200MHz。 该倍频器没有噪声、因为它根本不是倍频器。 我们只需使用输入的上升沿和下降沿来触发相位检测器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    很清楚,感谢快速的答复。